This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7471万A:关于MSP430F6.7471万A的输出电流

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/616703/msp430f67471a-about-output-current-of-msp430f67471a

部件号:MSP430F6.7471万A

你好。

关于数据表的内容,我有3个问题,共37,38页。

指示的图形是否显示微型计算机上所有引脚都可以输出的电流总值?

2.Vcc为3.6 V时是否有数据?

如果问题2的答案是"否",在第37页,如图5-5所示,我是否可以假定只有接近0 mA的电流才能在高输出为3 V时流动?

此致,

Uchida-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Uchida-K 说:

    否,这些图解指示单引脚的输出电流与输出电压(取决于VCC和PxDS.y设置)。 您可以找到所有引脚的最大总输出电流,以保持数据表中表5-9和5-10中指定的最大压降。

    2.当Vcc为3.6 V时是否有数据?[/QUOT]

    很遗憾,不是 查看图5-3 (VOL,VCC = 3V)和图5-4 (VOL,VCC = 1.8V)之间的差异,我假设(不保证)在达到更高VCC的相同输出电压之前,会有更多输出电流被烧结 (假设未超过所有引脚的最大总输出电流)。

    Uchida-K 说:
    3.如果问题2的答案是"否",在第37页,如图5-5所示,我是否可以假定只有接近0 mA的电流才能在高输出为3 V时流动?[/QUOT]

    这意味着当引脚提供越来越多的输出电流时,输出电压将下降,如图所示。 在大约0mA时,电压水平约为3V。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    感谢您的回复。
    我理解。

    此致,

    Uchida-k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您告诉我!

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序