This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:电源故障

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621846/msp-fet-voltage-supply-problem

部件号:MSP-FET
在Thread:MSPDS中讨论的其他部件

我的原始MSP-FET430UIF在使用8年后(在现场执行代码更新时)终于被惊动了。  我订购了这款新车型,很快就启动并运行了。  在更新另外25个装置后,新FET停止工作。  我正在使用Elprotronic闪存编程器软件使用SBW执行所有更新。  当我尝试执行一个操作(擦除,写入或读取)时,编程器将只对目标供电一秒钟,然后关闭。  因此,我永远不能通过验证安全保险丝的步骤,也不能实际做任何有用的事情。  对问题的任何想法或想法都将受到赞赏。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Marty:

    感谢您的帖子。 很抱歉,您遇到了此编程问题。 遇到此问题后,该问题是否会在不同的设备上重复出现,或者是否仅出现在单个设备/装置上? 因为它关闭了电源,我担心可能存在短路或已达到电流限制。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,如果您使用的是我们最新的MSP-FET,则在使用较旧的软件时可能会出现问题。 有关详细信息,请参阅下面的主题。

    我不确定Elprotronic软件是否在使用旧版本的MSP430.dll,但这是可能的。 您可以尝试按照以下线程中的说明从MSP调试堆栈(MSPDS)手动更新MSP430.dll。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序