This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:Lanuchpad MSP432P401R工具问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621474/msp432p401r-lanuchpad-msp432p401r-tooling-problem

部件号:MSP432P401R

尊敬的所有TI工程师:

我有一个新的MSP432P401R Launchpad主板。  我遇到了2个有关刀具的问题:

  1. 此主板没有支脚。 它不能单独站立。  我在Arrow找不到任何匹配的好脚。 您能告诉我其支脚的零件号吗?



  2. 我正在通过从我的PC连接的USB电缆为此主板供电。 如果我想做演示,我可以使用智能手机常用的可充电锂电池为该主板供电吗?

感谢您的关注。  ^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,
    我需要找到可用于这些安装孔的支架的零件号。 对于第二个问题,是的,您可以使用您所描述的电池,这是演示的常见做法。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Chris。  我希望台风和大洪水对TI的影响不会太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,
    安装孔用于4-40规格的螺钉,孔本身为125 mils。 我从Keystone (在Digikey上)找到了这些部件

    Keystone Electronics 2203.
    www.digikey.com/.../8.2512万

    Keystone Electronics 8714
    www.digikey.com/.../25.5366万

    此致,
    Chris