This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:MSP430的功耗

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621577/msp430f5359-power-consumption-of-msp430

部件号:MSP430F5359

您好,

我是MSP430的新产品,  

请告诉我  MSP430F5359 (最差情况)的最大功耗。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很难说,因为它取决于您要在应用中使用的MCU的内部模块。 在活动模式下,MSP的功耗通常约为295µA μ A/MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意Dennis的评论。
    但您还需要考虑GPIO引脚上的最大负载,此处我们指定100mA的最大负载,如果您连接了负载,这可能是应用程序级别的最大贡献者。

    当在温度为3.0V且温度为85°C时,设备本身显示7.4mA nax (脱机)。 如果在较高的电压下工作,例如最大3.6V,则会增加。 如果您使用RAM或组合RAM并进行闪存,则会降低。

    它还取决于您使用的其他模块,例如计时器,UART,ADC等,以及如何为它们计时。
    也取决于您是否使用闪存擦除和编程。
    您是使用外部振荡器还是使用DCO。

    因此,您可以看到,您的问题过于笼统,无法回答,因为它取决于许多影响因素。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkataramana,

    一般回答是否帮助您使您的问题更加令人惊喜,或者答案是否已经足够?
    如果不是,请告知我们,否则我们将关闭此线程。