This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7471万:MSP的温度传感器

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/620250/msp430f67471-temperature-sensor-of-the-msp

部件号:MSP430F6.7471万

大家好,

我的一位客户在使用MSP430F6.7471万温度传感器时遇到问题。

  • °°是通过TI在30 ̊ C和85 ̊ F时校准的。 对吗?
  • 客户测量了这些温度,发现这些温度测量值非常好(+- 1k)
  • 但在负温度时,他们看到错误大约是+-5k。 这种错误对他们来说太高了。 它们允许的最大值为+-2k。 我们是否有显示负温度时的错误的图形或其他内容? 或者,您能否解释为什么会出现这种高错误?

现在,他们想了解为什么会出现此错误,并需要有关传感器的更多信息

  • 温度传感器的原理是什么? 带二极管的PN? 晶体管? 还是其他?
  • 内部传感器能否测量负温度? 如果是,精度等是多少? 我们是否有使用MSP430F6.7471万进行温度测量的应用说明或TI设计?

谢谢你

此致

巴斯蒂安语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南说明了这一点

    REFGEN子系统还包括温度传感器电路,因为它是从bandgap导出的。

    Wikipedia介绍 了硅带隙温度传感器

    传感器的原理是硅二极管的正向电压(可能是双极性结晶体管(BJT)的基极发射极接点)取决于温度
    […]
    如果不需要高精度,则只需偏置任何恒定低电流的二极管,并使用其−2 mV/˚C热系数进行温度计算即可

    这确实是记录MSP温度传感器电压的系数。

    理论上,系数是恒定的,即在极低的温度下不应有极高的偏差。 我不知道恒定电流源,但它在低温下似乎不能很好地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是UG所说的内容:

    在两个测量点处,偏差可达+/-3C

    这意味着在温度低于30C的低温区域,偏差可能会高得多

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bastian,

    也许以下文档的外观可能会有所帮助:

    www.ti.com/.../slay025.pdf

    如果客户要求不同点之间的精度高于已校准点,则可能需要在客户所需温度范围的角落进行2点校准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    非常感谢快速响应! 我与客户交谈过,他现在理解了。 但他对恒流源的部分感到高兴。 他们需要知道"Temp Sensor"(温度传感器)在-40°C和+85°C之间的误差 我们是否有此范围内的电流源的编号? 或者对于此范围内的整个温度传感器?

    他们现在使用TI的校正系数。 他们知道他们有一个错误。 但是否可以获得-30或-20到+85之间的值的校正系数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bastian,

    我检查了我们的数据库,我们没有记录您请求的数据。 在另一个网站上,即使我们有,也不会有任何帮助,因为设备之间的差异可能很大。 这就是我们为每个设备校准2个点的原因。
    客户是否能够自行进行设备特定校准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bastian,
    您是否能够在客户处解决此问题? 如果不是,请告知我们,否则我们将关闭此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dietmar,您好!

    我还没有得到答复。 所以我想你现在可以把它拍出来。。。 如果不是,我会再找你们。

    感谢你的帮助

    巴斯蒂安语