工具/软件:Starterware
您好,先生
我 将MCLK从DCO设置为12MHz。 从msp430fr69和平 行的用户指南中的FRAM部分,我知道“CPU或DMA的系统时钟可以超过FRAM访问和周期时间要求。 对于 这些方案,将实施等待状态生成器机制。 设备特定数据表的推荐操作条件列出了频率范围以及所需的等待状态设置。 " 建议的工作条件如下:
我混淆了“NWAITSx”的意思。 它是否代表 NWAITS[2:0]的每一位? 如果MCLK为12MHz,则应在NWITS[2:0]中设置什么?
另一个问题, 来自msp430fr6.01万 的特定于设备的数据表,电源电流在MCLK的不同频率下显示。 我想在 MCLK的不同频率下调整操作速度。
云我知道16MHz MCLK的速度 是1MHz MCLK的16倍? 因此 ,1MHz的电流消耗假设为210 uA,16MHz‘s 电流消耗假设为1845 uA。 执行相同的代码,1MHz的时间消耗是16MHz的16倍。 1MHz的电流消耗为210uA*16,16MHz的电流消耗为1845uA*1。 因此,1MHz的电流消耗大于16MHz,当它们执行相同的代码时。 对吗?
此致
Jent