This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:通过串行端口发送数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621290/msp430f5529-sending-data-over-serial-port

部件号:MSP430F5529

大家好,

作为一个简短的背景,我正在做一个项目涉及ADXL345(三轴加速计)。 我目前已获得加速计与Arduino (通过I2C)通信,Arduino正在将XYZ数据打印到串行端口,我正在将其读入MATLAB。 通过Arduino发送串行数据的过程非常简单,使用Serial.print (data)。

我现在希望用MSP430F5529 Launchpad替换Arduino。 有人能告诉我通过串行端口发送串行数据的步骤吗? IM使用IAR,如果这会产生影响。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richard!

    首先查看 处理器的代码示例-还有一些UART示例:

    • MSP430F55xx_uscia0_UART_01.c     USI_A11.52万 UART Echo ISR,DCO SMCLK
    • MSP430F55xx_uscia0_UART_02.c     USI_A0,超低功耗UART 2400回波ISR,32kHz ACLK
    • MSP430F55xx_uscia0_UART_03.c     USI_A0,超低功耗UART 9600回波ISR,32kHz ACLK
    • MSP430F55xx_uscia0_UART_04.c     USSCI_A09600 UART,SMCLK,LPM0,带过采样的回波

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    我观看了一些TI教程并阅读了更多TI文档。 我现在已经成功地获得了通过UART发送字符串的5529,我正在使用虚拟终端读回该字符串。 但是,我仍然无法让回声示例正常工作。 我只想确认一下,它们正在成功地编译。 然后,我将通过虚拟终端打开连接(适当设置波特率),并发送字符。 我希望看到同一个字符'回响'吗?

    我对该计划的理解是否正确?

    再次感谢,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,send-string程序和echo程序之间有什么区别? 您使用的是USI_A0还是USI_A1?