This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用MSP430F6测量应变计?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, MSP-DSPLIB, MSP430I2041, MSP430F6736A, MSP430F6726A, MSP430F6736, EVM430-F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621162/using-an-msp430f6-to-measure-strain-gauges

线程中讨论的其他部件:MSP430F6779AMSP-DSPLIBMSP430F6.7641万MSP430I2041MSP430F6736AMSP430F6726AMSP430F6736EVM430-F6736

我有一个项目需要在半桥配置中测量3轴上的应变仪。 我注意到,大多数类似项目都是HX711负载单元放大器(或类似产品)。 通常,任何用于此目的的器件都具有放大器级(32-128的可编程增益)和具有50/60Hz噪声抑制的高分辨率差动ADC (24位)(HX711数据表)。

我一直在想,是否有任何具有板载ADC的微控制器可以单独处理此任务,我的搜索使我了解了MSP430的。 我注意到MSP430F6可能会提供,因为它似乎具有具有可编程增益放大器的3-6个差动 Σ-Δ ADC。

这是否是测量应变仪的合适部件? 是否有其他合适的零部件?

本质上,我的要求是:

  • 板载PGA (增益32-128)
  • OB板ADC (24位,差分x3)
  • 低功耗微控制器(<1uA睡眠电流)
  • 理想情况下,模拟前端会抑制一些50/60Hz的噪声
  • 更小的封装? (80引脚LQFP过度使用)

另外,是否有适用于MSP430F6的经济高效的评估套件(如启动板)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Craig:

    感谢您的详细帖子。 我推荐MSP430F67xxA系列,它包括F677xA,F676xA和F674xA器件(您可以根据所需的外设,闪存,RAM内存,SD24通道等的数量进行选择)。 查看 数据表中的表3-1 ,了解此系列设备之间的有用比较。 这些部件主要针对电子仪表应用,也适用于测量应变仪。

    [报价用户="Craig E"]

    本质上,我的要求是:

    • 板载PGA (增益32-128)
    • OB板ADC (24位,差分x3)
    • 低功耗微控制器(<1uA睡眠电流)
    • 理想情况下,模拟前端会抑制一些50/60Hz的噪声
    • 小型封装(80引脚LQFP可能会过度使用)

    [/引述]

    例如,我从MSP430F6779A开始,因为它满足了您以上的大多数要求。

    F6779A功能:

    • 板载PGA
      • 增益:1 - 128
    • 板载SD24 ADC (24位)
      • F677xA:7差分通道
      • F676xA:6个差分通道
      • F674xA:4个差分通道
    • 低功率睡眠电流
      • 待机模式(LPM3):2.1uA @ 3V电源电压
      • RTC模式(3.5):0.34uA @ 3V电源电压
    • 噪声抑制
      • 可使用外部无源器进行过滤,以减少50/60Hz噪音
      • 我们的数字信号处理(DSP)库(MSP-DSPLIB)可以执行FFT以消除噪音
    • 包装尺寸
      • 不幸的是,这些器件的最小封装尺寸似乎是100引脚LQFP封装
    • 备用设备
      • MSP430F6.7641万采用80引脚LQFP封装,具有多个SD24差分通道
      • MSP430I2041还具有4个SD24差分通道,但PGA增益设置更少,睡眠电流性能更差

    Craig E 说:
    另外,MSP430F6是否有一个经济高效的评估套件,如启动板?

    遗憾的是,这些器件没有真正经济实惠的EVM。 但是,您可以购买更便宜的目标插座板,但允许您开发一些代码并访问外围设备。 以下是MSP430F6779A的一些工具供您参考。

    希望这能有所帮助!

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复James。

    我对MSP430F67xx部件做了更多的研究,我变得相当困惑。  

    看看MSP430F6726A和 MSP430F6736A,我认为描述/数据表中可能会出现拼写错误。

    F6726A在产品页面上列为具有3Ch SD ADC (http://www.ti.com/product/msp430f6726a),似乎是唯一具有此功能的F672xx部件。 但是,数据表中的表表明所有MSP430F672xA部件仅具有2通道SD ADC: http://imgur.com/a/hyL98

    显然,我需要三个ADC, 我认为MSP430F6726A符合我的标准,只要它具备这些标准。

    以及有关SD24_B ADC的快速跟进问题... 我在数据表中找不到最高评级... 我是否可以为微控制器VREF引脚提供与我用来激发应变仪的3.3V相同的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Craig:

    我很抱歉混淆了,我明白了您的意思。 MSP430F6726A的产品页面确实有一个拼写错误-应该显示2个SD24通道,而不是3个通道。 我会通知我们的营销团队,这一问题应该得到解决。 如果您将来看到类似情况,数据表将始终优先于产品文件夹,数据表中的表3-1确认MSP430F6726A只有2个SD24通道。

    由于您确实需要3个信道,我推荐MSP430F6736A。 我们确实提供EVM430-F6736,这是一款单相电流表,可用于您的开发。 但是,我前面提到的目标插座板是另一个很好的开发平台。 虽然MSP430F6736在功能上相当,但建议将MSP430F6736A用于新设计。

    关于VREF,外部参考电压(VREF)的范围为1.0V (最小值)至1.5V (最大值),可在数据表中的表5-42中找到。 请记住,您也可以使用内部参考模块,该模块可配置为1.5V,2.0V和2.5V。

    希望这能消除任何混淆。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序