This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5152:5V容差输入/输出

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621630/msp430f5152-5v-tolerant-i-o

部件号:MSP430F5152

尊敬的各位:

在我的应用中,我希望 在MSP430F5152上使用3.3V和5V输入/输出的5V容差输入,如下所示。

-离开DVIO针脚。

-通过输入/输出线路上的电阻器提供外部上拉电源(3.3V或5V)。

有可能吗?

此致,

EUI-heon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eui-Heon,

    如果我理解您的正确,您想通过ESD二极管而不是DVIO来提供5V电压轨吗?

    如果我的理解是正确的,那么我必须说明这不符合设备规格

    此外,还有一个应用程序注释,警告有关此主题:
    www.ti.com/lit/an/slaa689/slaa689.pdf

    因此,我建议使用DVIO,因为设备会指定它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的,Dietmar Walther

    感谢您的重播。

    如我所知,MSP430F5152支持5V容差I/O,用于与5V电平信号线路(如5V LCD数据/控制线路)的接口。

    在这种情况下,如果我向VIO引脚提供5V电源,我可以完全使用所有5V容差I/O。

    但是,在我的应用中,我希望使用5V容错I/O,如下所示

    - TD0_0/TD0_1 / TD1_0/TD1_1:3.3V PWM信号

    -其余 5V容限输入/输出:5V输入/输出信号

    有可能吗?

    此致,

    EUI-heon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eui-heon,

    如果您提供DVIO,则所有5V容差IOS都使用DVIO电源,如数据表中所述:

    但是,您可以使用端口映射器将TD0_0/TD0_1/TD1_0/TD1_1 功能映射到3.3V引脚,以防您没有使用所有3.3V引脚。

    查看代码示例"MSP430F51x2_portmap_01.c"以了解其工作原理: