This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR5962:设备支持包

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621224/compiler-msp430fr5962-device-support-package

部件号:MSP430FR5962

工具/软件:TI C/C++编译器

亲爱的师父:

我的客户正在使用旧版本IAR (可能为.6或更早版本),其中不包括MSP430FR596x设备,但由于许可原因,他们不想更改IDE。 我们是否有任何支持 软件包来将新设备添加到旧IDE中?

谢谢。

B&R

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    如上所述,我将向团队询问您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持软件包不适用于长期IDE支持。 它们不具备生产质量,也不会针对所有IDE重新发布(特别是旧的IDE版本)对软件包进行测试。
    由于IAR不提供升级机制,您需要安装更新的版本才能获得适当的芯片支持。