This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:Launchpad

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5359, MSP-EXP430F5529LP, MSP430F5529, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621575/msp430f5359-launchpad

部件号:MSP430F5359
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430F5529LPMSP-FETMSP430F5529MSP-TS430PZ100C

您好,

我是MSP430控制器的新手

我们计划使用 msp430f5359,建议使用适合 msp430f5359的合适的启动板

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,组装了MSP430F5359的LaunchPad没有启动板-有一个具有MSP430F5529的LaunchPad:MSP-EXP430F5529LP。 也许这也适合评估。 还有通用的MSP-TS430PZ100C可与MSP430F5x和MSP430F6x 100引脚MCU一起使用,因此您也可以选择其中一个。 但它需要一个程序员,例如MSP-FET。

    Dennis