This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:将GPIO引脚直接连接到IC的使能引脚,还是使用外部上拉或下拉电阻器?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, DRV8838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621473/msp430g2553-connect-directly-gpio-pin-to-the-enable-pin-of-an-ic-or-use-external-pull-up-or-pull-down-resistors

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件: DRV8838

你好,我有一个非常基本的问题,但我无法澄清。 我正在使用MSP430G2553。 当微控制器的GPIO引脚连接到集成电路的引脚启用时,是否可以直接连接,或者是否需要(或更好)使用外部上拉或下拉电阻器? 这样,您是否可以确保IC处于受控状态,同时MSP430G2553寄存器的值设置为代码中编程的值? 谢谢

此致,

弗兰·马丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在端口初始化之前,引脚的状态未知,因为它是输入。 这取决于您的电路是否有问题。 当您驱动从设备的芯片选择时,在大多数情况下这不是问题,因为设备通常需要一定数量的有效数据。 即使它在开始时会收到垃圾,也会执行真正的初始化。 而且通常从属设备需要特定的位模式才能执行某项操作。 但在某些情况下,您需要添加上拉或下拉电阻器-例如H形电桥。 您要使用哪个部件?

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Dennis,  

    [引用user="Dennis Eichmann"],但在某些情况下,您需要添加上拉或下拉电阻器-例如H形电桥。 您要使用哪个部件?

    Dennis

    [/引述]

    我想控制德州仪器(TI)的H桥驱动器(DRV8838) ,但我不知道是否需要放置两个下拉式驱动器:一个在nSLEEP引脚中,另一个在使能引脚(EN)中。  我还需要控制两个LDO:一个用于为LCD显示屏供电,另一个用于射频模块。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8838在其输入端具有内部下拉电阻器,因此无需额外的外部电阻器。

    Dennis