请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2311 主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430FR2311
工具/软件:Code Composer Studio
请任何人确认。 如果是这样-为什么?
该项目有两个版本:一个在资源管理器中,另一个在MSP430FR231x示例中略有不同。 它们的行为方式相同。 无论您将光电二极管暴露在多强的光下,我都不能通过ADC_Conversion_result PASS 511。 在driverlib adc.c中,它表示ADC默认为10位0-1023。 在呼叫中设置分辨率没有任何区别。
奇怪的是,main.c文件有一个测试:
IF (ADC_Conversion_result >= 256) //为较低亮度标准化数据
这可能意味着该程序只显示9位/512值。
我正在制作一个微/纳安电流表,需要1024个步骤才能获得一些0.1 % 分辨率。
提前感谢。
罗伊