您好,
我最近购买了MSP432-Launchpad,现在我完全与所有注册术语和命名约定混淆了。
我一直是Piccolo和Delfino的用户,起初我认为这并不困难。 我意识到,与C2000系列相比,文档样式非常不同。
是否有人能向我推荐我能从中学习到的最佳资源? MSP432是否有任何代码生成器?C2000与ARM之间的基本区别是什么,使其难以学习?
谢谢
Arief
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我最近购买了MSP432-Launchpad,现在我完全与所有注册术语和命名约定混淆了。
我一直是Piccolo和Delfino的用户,起初我认为这并不困难。 我意识到,与C2000系列相比,文档样式非常不同。
是否有人能向我推荐我能从中学习到的最佳资源? MSP432是否有任何代码生成器?C2000与ARM之间的基本区别是什么,使其难以学习?
谢谢
Arief
谢谢Evan,
我非常了解TI RTOS和简单链接,
我的主要问题是,我非常习惯MCU文档的详细程度。 最让我困惑的是,与C2000相比,我在示例中发现的每行代码都没有得到相同级别的解释。 在C2000中,当我初始化某些外设时,我完全理解我放置每个寄存器的所有值,在Msp432或ARM代码示例中,一般而言,我总是在外设驱动程序初始化中看到这些值,但不明白他们为什么放置该值, 以及为什么他们使用这个特定的寄存器而不是那个寄存器。
对此有何评论?
Arief,
Arief,
正如Keith所说,有一本技术参考手册,其中涵盖了每个IP的更多功能,以及注册表说明,默认值,需要设置的值,以启用各种功能,端口映射等
然后,数据表显示了更多特定于设备的信息,例如最大工作温度条件,每个部件之间的变化(256kb与128KB等)。 工作电压,电流消耗和不工作电压。
您好,Keith:
回到C2000中,文档按每个外设分类,包括每个外设的示例和每个寄存器的详细说明。例如
SPRUGE9E:TMS320x2802x,2803x Piccolo增强型脉宽调制器(ePWM)模块
SPRUGE5F: TMS320x2802x,2803x Piccolo模数转换器(ADC)和比较器
SPRUGL8C: TMS320x2803x Piccolo系统控制和中断参考指南等
我想我有点被宠坏了,对以前的平台太在意了。 但是,piccolo文档真的很方便。
现在,我对时钟结构,DCO,一个系统有这么多时钟感到困惑和困惑。 我知道C2000是一个功能强大的平台,但与ARM相比,32位MCU非常简单,但我真的希望ARM系列中将有一个类似风格的文档。
现在,我将尝试从建议的文档中学习。
Arief,