Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5528
主题中讨论的其他部件: MSP430F5528
您好,
我正在将MSP430F5529启动板用于USB应用程序。
是否可以在1.8V电压下运行USB应用程序?
如果是,则运行USB应用程序需要什么时钟配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5528
您好,
我正在将MSP430F5529启动板用于USB应用程序。
是否可以在1.8V电压下运行USB应用程序?
如果是,则运行USB应用程序需要什么时钟配置?
您好Ryan:
感谢您的回复。
我想在禁用USB PLL的情况下使用USB操作。
根据 msp430f5528.pdf数据表第页 19 5.3 推荐的工作条件
我正在将 PMMCOREVx =0配置为使用1.8V的USB应用程序。
但正如您所说的" 但是,启用USB PLL的USB操作需要PMMCOREVx值为2或3才能正常操作,需要VCC大于2.2 V"
正确操作的含义是什么?
如果我在禁用USB PLL的情况下将USB配置为1.8V,我是否无法获得正确的操作,或者对USB操作有何影响?
此致,
Chirag Patel
[报价用户="Chirag Patel46"]
我正在将 MSP430F5529 启动板用于USB应用程序。
是否可以在1.8V电压下运行USB应用程序?
[/引述]
不知道5529,但直到今天我还没有发现一个550倍的样本,它不能与USB一起使用,默认为VCORE和1.8V VCC。
USB需要PLL。 如果没有PLL,USB将无法工作。[/QUOT]
这样做应该是不可能的,但它的工作正常。 USB,带旁路PLL (48 MHz XT2)。
http://forum.43oh.com/topic/3909-msp430f550x-based-logic-analyzer/#comment-69255</s>6.9255万
USB,带旁路PLL (48 MHz XT2)。
这只是超频CPU;它不会绕过PLL。
[报价用户="Clemens Ladisch"]
如何配置这样的USB模块?
DIVQ = 16,DIVM = 16工作正常。
[/引述]
TI没有答复,所以我自己检查了一下。 "保留输入线路"是指直接连接到USB模块的XT1 / XT2。
关于分禾器,您是对的。