This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2419:重置代码中的处理程序

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/621198/msp430f2419-reset-handler-in-code

部件号:MSP430F2419

大家好,

之前我发布了一个问题,提到会导致微控制器重置的体模重置。 为了找出具体原因,我想实施重置向量处理程序。  

我遵循了有关此@的TI应用说明  

这特定于F5529。 谁能指导我为MSP430F2419写什么? 我正在使用IAR工具链。 并且似乎无法在数据表上或在线找到重置矢量信息。 数据表似乎有点难懂。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2xx系列设备中不存在SYS模块。

    您只需在IFG1和FCTL3中输入PORIFG/RSTIFG/WDTIFG/KEYV位即可。