请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 主题中讨论的其他部件:Energia
您好!
我正在尝试运行一个简单的代码。
但是,我在串行监视器中看不到任何内容。 用于确认:这是我的主板中的RX/TX连接。
我的操作系统是windows 10,64位。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试运行一个简单的代码。
但是,我在串行监视器中看不到任何内容。 用于确认:这是我的主板中的RX/TX连接。
我的操作系统是windows 10,64位。
您好,
对于Energia问题,我们建议您使用 forum.43oh.com 论坛。 为了至少让您开始使用,您可能需要恢复至Energia 17。 我在下面列出了一些应该会有所帮助的主题。
此致,
詹姆斯
MSP客户应用程序