请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR6972 工具/软件:Starterware
您好,先生
我 对LPM0和LPM1的区别有些困惑,因为LPM2 和LPM3的区别是一样的。 我发现 LPM0和LPM1 的功能相同。 同样,LPM2和LPM3的功能也相同。 您可以 从MSP430FR6938的用户指南(第48页,表1-2操作模式)中找到它。 那么,我想知道LPM0和LPM1, LPM2和LPM3之间的差异是什么?
此致
Jent