This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2002:从G2131迁移到F2002

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/620510/msp430f2002-migrating-to-f2002-from-g2131

部件号:MSP430F2002

大家好,

请我有 一个使用   MSP430G2131IRSA16R正在工作和生产的PCB产品 。

现在 ,我需要 该产品能够工作到105摄氏度, 保持相同的PCB和理想的相同SW。

对于微型 ,我将迁移到 MSP430F2002TRSA ,因此,我要回答一些问题:

1-据我所见   ,它应该是一个插针2的插针,完全没有问题: 您认为有什么特别的需要考虑吗?

2-关于SW 除了 更改标题之外,您还有什么指示/建议吗?  

欢迎提出任何建议,以加快这一进程。

谢谢你  

再见

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件基本相同。 F2002的参数在更大的范围内指定(即测试)。

    唯一的软件可见差异是F2002具有更多的校准DCO频率。 但G2131软件不会注意到这一点。
    (严格地说,您甚至不需要更改标题;比较显示它们的内容实际上是相同的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carlo,

    这些部件非常相似。 我认为MSP430F2002中的这一问题很容易被删除。 我建议更改头文件并为MSP430F2002部件号构建项目,但我希望一切都能顺利构建,而不必以任何重要方式更改源代码。

    此致,
    Katie