This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2x53 -执行和闪存擦除/写入的最小VCC与最大速度

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/620562/msp430g2553-msp430g2x53---minimum-vcc-vs-max-speed-for-execution-and-flash-erase-write

部件号:MSP430G2553

团队,

我对数据表中的图1 (安全工作区)的理解方式有疑问:

我的客户在3.3V 16MHz的频率下工作,出现闪存损坏问题。 他正在调查Vcc是否会发生轻微下降。

如果Vcc在工作频率为16MHz时在3.2V时下降:

-我们是否保证CPU执行?

-我们是否保证闪存写入/擦除?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:MSP430G2553

    团队,

    VCC MIN与Fftg max是否存在限制,或者客户是否可以按照自己喜欢的方式使用Vcc 2.2 /3.6V - Fftg 257/476KHz对ISP进行编程?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据集,16MHz的最低电源电压是3.3V,如果不能维持3.3V,以16MHz运行器件可能不是最好的主意,尽管我认为它将以3.2V工作。 但数据表是设计严肃电子产品时要遵循的文档。 但是,闪存写入工作电压低至2.2V的电源电压,因此此处没有问题。 您客户的闪存控制器时钟预校准器是什么?

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    几年前我看到过这样的东西(不是TI MCU)。 我们通过在闪存写入周期期间降低时钟速度来解决此问题。 也许不是最好的答案,但它起了作用,因此没有研究其他可能的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,O'Malin,

    我合并了您的两个帖子,因为它们与同一主题有关。 您需要至少3.3V的电压才能在16MHz频率下运行此设备。 VCC中的任何下降都将导致MCU在超出规格的情况下运行,结果不可预测。 如果您尝试在其中一个DIP期间写入闪存,则很可能是闪存损坏。 按照建议,如果在16MHz工作时无法保证最低3.3V电源,则需要降低时钟频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢JH,

    这回答了我关于VCC与MCLK的问题,并且使用超出规格,谢谢。
    具体来说,关于闪存损坏,我认为VCC和Ftg会有所限制,因为MCLK不一定会为闪存计时。您是否有相关数据?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    O'Ellin,

    闪存可能会单独计时,但如果您的内核在未定义的状态下运行,则写入的内容和写入位置也可能未定义。 频率与电压冲突会影响核心电压水平,因此寄存器和PC计数器可能会损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JH,谢谢。
    这很清楚,但是如果考虑到VCC与MCLK,是否存在超出Vcc Vcc VS/3.6V - 2.2 257/476KHz范围需要考虑的Vcc与Fftp条件?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于闪存计时与VCC,您只需高于2.2V。