This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP432P401M:查找频率计数器的示例代码

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/620065/starterware-msp432p401m-looking-for-sample-code-for-frequency-counter

部件号:MSP432P401M

工具/软件:Starterware

客户正在查找用于测量频率的示例代码,IDEA将外部时钟的测量值输入到内部计时器中,并与具有已知时钟源的计时器进行比较,以计算频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lawerence,

    您是否知道您的客户尝试测量的最大频率是多少??

    谢谢!

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    它们将利用外部可编程分频器降低频率,使其在MSP432的可接受范围内(以及其他电路对信号进行方形)。 他们希望在1Hz - 100MHz之间的任何地方进行测量。 显然,他们会知道外部分隔器处于哪种分隔模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯
    我正在努力为您举一个例子。 我应该能够在星期五之前提供。

    谢谢!
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../freqCounter_5F00_00.c

    e2e.ti.com/.../freqCounter_5F00_01.c

    劳伦斯

      请查找所附示例。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我来看看。

    此致,

    劳伦斯