大家好,
我的一位客户正面临使用BSL脚本程序3.2 v.1进行MSP432编程的问题... 他有BSL Rocket工具,他的设置在使用Blink_LED.HEX文件时工作正常,但是当他将其与Keil生成的程序的十六进制文件一起使用时 ,命令RX_DATA_BLOCK 32给出错误,如下所指:
[ERROR_MESSAGE]记录类型对脚本无效!
我已经检查了他的应用程序十六进制文件BSL_CONFIG.HEX,但无法找到相同的问题。 请找到他向我报告的内容:
________________________________________________________________
我们还面临着另一个关于使用BSL脚本通过Rocket on UART进行MSp432编程的问题。
使用Keil对具有.hex build的闪存进行编程时,收到以下消息。
平台:- Keil uVISION 5.
BSL-脚本:3.2 1
十六进制格式:Intel Hex
[ERROR_MESSAGE]记录类型对脚本无效!
这里我要附上十六进制文件,BSL脚本也是Keil项目供您参考。
注意:-我们可以对BSL脚本随附的BLINK LED.HEX文件进行编程,没有任何问题。
________________________________________________________________
我正在附加他的程序文件BSL_CONFIG.HEX,他的脚本文件和由BSL脚本生成的日志... 请帮助我解决他的问题。
此致,