请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401M 你好,冠军,
我测试了MSP430 TI驱动程序示例“uartecho_MSP_EXP432P401R_TIrtos_CCS”, 我将波特率更改为96.001152亿都可以工作,但当我将其更改为4800时,它无法工作,您知道我应该做的其它设置吗?
我改变了
uartParams.writeDataMode = UART_DATA_binary;
uartParams.readDataMode = UART_DATA_binary;
uartParams.readReturnMode = UART_RETURE_FULL;
uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
uartParams.baudrate = 4800;
在"mainThread"中,我的客户想要使用4800波特率。
谢谢!
巴西
乔