This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:NVS MSP EXP432P401R tos未编译

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/619685/rtos-nvs-msp-exp432p401r-tirtos-not-compiling

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我需要写入闪存。

我已导入NVS_MSP_EXP432P401R_TIrtos_CCS。

遗憾的是,该项目有许多错误,并且无法编译。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将生成输出包含在内,以便我们可以看到错误? 如果输出较长,请将其放入文本文件,然后通过“使用丰富格式”模式附加文件。

    托德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd,您好!

    我创建了一个新的工作区并进行了新的导入,现在它可以在崩溃之前工作。


    我能问您是否可以在对微控制器重新编程后保留存储的数据吗?

    谢谢你

    米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴它现在工作了。

    我能问您是否可以在对微控制器重新编程后保留存储的数据吗?
    [/引述]

    我不确定你在这里要求什么。 是否意味着要从目标上的图像生成.out? 如果是,我不知道。

    托德