This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:此MCU是否支持Contiki-6LoWPAN和任何合适的2.4GHz /Sub 1 GHz无线电?

Guru**** 2529140 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/620148/msp430f6779-does-this-mcu-supports-contiki-6lowpan-with-any-suitable-2-4ghz-sub-1-ghz-radio

部件号:MSP430F6779

您好,

msp430f6779是否 支持Contiki-6LoWPAN和任何合适的2.4GHz /Sub 1 GHz无线电?

此致

直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dhanraj,

    6LoWPAN和其它无线标准和技术由TI的SimpleLink MCU处理。 其中一些器件是独立的,有些器件需要主MCU (如MSP430)来操作堆栈。 我已将您的问题移至我们的SimpleLink论坛,因为他们已做好更充分的准备来回答您的问题,并将您引导至最能满足您需求的设备。 如果您选择的选项是让MSP430运行堆栈,他们将能够告诉您当前支持哪些MSP430s,以及向不受支持的MSP430s移植的工作是什么。 有关6LoWPAN的详细信息,请参见以下链接 :www.ti.com/.../overview.page