This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5869:引脚功能设置更改(C0->A0)

Guru**** 2504795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/619763/msp430fr5869-pin-function-setting-changing-c0---a0

部件号:MSP430FR5869

您好,Champ:

我想确认 PIN功能更改的可能性。 C0 ->活动模式后的A0。

我已经描述了这一步骤。

1:引脚1: (í o 1.0 C0/DMA0/RTCCLK/C0/VREF-/VeREF- 0.1)功能分配 "C0"比较器模式和等待中断

2:当此icomparator值更改时,系统将移至活动模式。 然后,此引脚1功能从C0变为A0作为ADC。

我认为这是可行的,但我想 确定。

您能告诉我们这种可能性吗?

  

此致,

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是可能的。 两个PxSEL位都应根据C0的使用情况进行设置,如果您现在将ADC及其输入多路复用器配置为使用A0,您就可以完成了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Champs:

    谢谢。

    当comp_E检测阈值保持电压并切换到活动模式和 ADC模式并转换第一个ADC样本时,需要多长时间?

    此致,

    Kz777