This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MSP430F5529扩展板问题。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/618726/ccs-msp430f5529-exp-board-question

主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

最近,我购买 了TI上的MSP-EXP430F5529 USB扩展板。

我遇到了这个问题。我试着找出问题所在。

但问题是我不能轻描淡写。

问题是我下载了TI office开放源代码软件demo_softare。

我打开CCS软件,编译器调试器在exp板上的ezFet430上的代码(&D)。

主板正在软件完成时下载代码。

但我有两个问题。

一个是我编译器CCS上的代码出现了9错误,但 我可以下载CCS上的代码  

软件。

第二个问题是我下载了这个扩展板上的代码,这是可以的。 但操作员有疑问。

我记得最初的主板操作员在dotz_lcd的LCD上有选项菜单。

但下载软件时,主板上的液晶屏只显示白光。

我不知道这个问题是什么,我对TI来说已经消失了。

有什么问题,请解决。 我不是TI软件太旧或TI硬件 有缺陷?  

陈先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,陈先生:

    您提到在编译代码时收到错误。 您能否发布包含更多详细信息的错误屏幕截图? 此外,此错误可能是您在实验板上只看到空白白屏的原因。 根据经验,我不会尝试将有错误的代码下载到设备上。 让我们从错误开始,看看我们是否可以修复它,然后从那里开始。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的屏幕截图中未显示任何错误。 您是否可以上传一个显示该信息的信息或告诉准确的错误消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我的键码错误。 不是错误,是交战的。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否提供有关警告的更多信息? 屏幕截图显示有11个。 没有这些信息,我真的无法得出任何结论。

    此致,
    Caleb Overbay