This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:关于所有电容式输入/输出均可支持所有MSP430系列的、RO?型触控

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/619116/msp430g2553-about-all-capacitive-i-o-can-support-pinosc-ro-model-touch-with-all-msp430-series

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:MSP430FR6972MSPWAREMSP430FR2311

您好,Dears,

我正在通过G2553,基于其电容性I/O来学习RO触控 然后,我发现几乎所有的MSP430 FRAM系列都具有捕获IO,某些器件(Gxx, FR2xx, FR41xx)具有我很容易成功的PINOSC示例代码,但我怀疑其他器件是否能够这样做?例如MSP430FR6972?

与验证的FR6972代码相同,代码是否可能有错误?

我设置了SMCLK捕获, meis_cnt&base_cnt有值,但 delta_cnt没有变化

Tks~

e2e.ti.com/.../main-_2D00_-MSP430FR6972.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Huixin,

    您从哪里移植代码? 您是否检查了从中移植的设备与FR6972之间的所有差异?

    我建议您对代码执行分步调试,以首先查找代码意外运行的位置。 然后你可以回来告诉我你的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自"MSPware - MSP430FR2311 - Pinassoc"的代码,针对FR6972的更改...我 发现没有实际结果GET。 我想确认所有电容式IO是否支持PINOSC模式,是否有任何详细说明?

    ~TKS~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TB0CTL = TBSSEL_3 + MC_2;——我将TBSSEL_3更改为TBSSEL_2,它可以获得大约600的修复数据,但没有变化,因此Delta=0

    在FR6972和FR5949上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后我尝试使用FR2311 EVM,它已响应。 II想了解 其他人电容式I/O如何使用?µ A,带电的RC模式?或更多信息,谢谢~µ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    你想我吗? 我找到了密钥。 因为内部连接的差异,FR5949&6972需要6972需要使用TA2/3 + INCLK。So Capacular IO == PinOSC touch? Tks~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Comet,您好!

    是的,您使用的设备中的电容式触控IO与PINOSC相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,非常感谢您~