This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R启动板,使用外部5伏电源连接(非USB端口)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/619374/msp432p401r-msp432p401r-launchpad-using-external-5-volt-supply-connection-not-usb-port

部件号:MSP432P401R

我想知道如何连接外部5V电源(而不是通过USB端口)来为MSP432 P401R (红色)启动板供电。

要使用什么插孔以及要插入/卸下的跳线?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请记住,MSP432P4电压范围从1.62 变为3.7V。 话虽如此,您需要使用Launchpad电脑控制器,因此:

    1.使用5V接头(J7)连接5V外部电源。
    2.从J101上卸下除GND,3V3和5V外的所有跳线。

    我假设您将使用外部调试器,但我只是想确保情况确实如此。

    希望这能有所帮助。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这回答了我的问题。 我将使用板载调试器进行调试,在我的程序运行得令人满意之后,我将在另一个位置部署启动板,作为独立选项,使用5V实验室电源在无人值守的情况下运行数天。 这就是我需要外部供应的原因。
    如果我需要使用任何调试器,我将像当前通过USB端口那样进行设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以保持RST跳线打开,以便仍使用MSP432复位交换机S3在需要时复位MSP432处理器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,应该可以。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢