This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:确认Captivate是否可以用于检测水位

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/618729/msp430fr2633-confirm-whether-captivate-can-use-to-detect-the-water-level

部件号:MSP430FR2633

TI专家,您好!

请让我确认以下问题。

[问题]
您如何看待客户可以使用Captivate进行水位检测?

他们想要检测30 cm 的水位,他们尝试使用由用于Captivate外部电容器的常铜制成的传感器进行评估,柜台设在8 cm。 所以,我认为Captivate不能用于这种溶解。 如果您有任何想法,请告诉我。

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaka,

    Captivate可用于电平检测。 我画了一个简单的水平探测器原型。 将铜板放入水中。 然后您可以使用相互模式来检测电容。 水位将影响电容。

    如果我们有精确要求,我们还可以尝试添加更多的相互模式传感器。

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cash,

    感谢您的评论。
    我们需要精确的要求。 但我们已经尝试过您的溶解,但8 cm 的Captivate的反价值已饱和。 此时,我使用了以下设置。
    转换计数:100
    转换增益:100
    Disabled (已禁用):运行时重新校准,立即停止LTA过滤器

    如果您有更多信息,请告诉我。
    此致。
    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaka,

    我方面的两个建议:

    1.将转换计数:100更改为1000

    2.使用一个TX和四个(或更多) RX。 同时计算四个电容值。 这种方法可以解决饱和问题。

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cash,

    感谢您的回复。
    我明白了!! 我将向我们的团队展示这一点。

    顺便说一下,通过使用MSP430FR2633和您建议的模式,可以使用多少RX传感器?

    此致。

    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaka,

    您可以使用任意数量的Rxs。 如果计数器在8 cm 饱和,则需要检测30 cm。 然后,您可能需要4个RX通道(4*RX 8 cm > 30 cm)才能实现此目标。

    此致,

    现金Hao