This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/msp432p401r:使用msp432的PWM

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/619097/ccs-msp432p401r-pwm-with-msp432

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

你好  

我有一个简单的问题,我想开始在msp432上编程PWM。我在MCU上没有任何经验,我只是在学习,所以我已经有了msp432启动板,我喜欢它。 我在谷歌上搜索了一本好书,但没有一本书在谈论PWM,你能给我推荐任何好书或教程,我可以在那里学习如何在MSP 432上编程PWM吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您从simplelink msp432 SDK开始。
    GitHub还有几个存储库,您可能会找到信息/教育信息...搜索'm a a a 432 PWM'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christos,

    了解SimpleLink MSP432设备的最佳起点是SimpleLink Academy: dev.ti.com/.../

    SimpleLinkTmAcademy提供了一套全面的培训工具,使用户(从初学者到有经验的开发人员)可以了解SimpleLink MCU平台。 该学院提供的培训模块涵盖广泛的主题,包括基本SDK组件,如TI-RTOS简介,以及SimpleLink MCU系列中所有产品的入门实验室。

    SDK下载位于此处:
    www.ti.com/.../msp-exp432p401r

    dev.ti.com/tirex也是另一个很好的资源,可以在不下载完整SDK的情况下浏览示例。 PWM的示例如下所示:
    dev.ti.com/.../

    TI中的PWM驱动器:
    dev.ti.com/.../