请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5438A 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我有一个有趣的问题。 我编写了一个函数,用于通过SPI协议发送字符数组。 函数的元素是char数组和该数组的长度。 如果阵列有12个元素,并且我选择12作为阵列长度,MSP430将步过该功能。 如果该阵列有11个元素,并且我选择11作为阵列长度,MSP430将执行该功能。 MSP430还可执行13。 char数组的大小是30。 我不知道为什么会发生这种情况。
此致。