This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 文档链接

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/619088/links-to-documentation

您好,我有一个建议可以帮助我(我假设其他人)使用您的网站查找最新文档。  每次找到所使用的TI部件的手册时,我都会在浏览器中创建链接以快速找到它们。  几个月后,您不可避免地更新了文档并删除了旧文档。  这会产生死链路。  下次我使用链接查找一些文档时 ,我只能看到一个页面,上面显示我已到达死链。  这是非常令人沮丧的。  下面是一种修复此问题的方法。  您可能会看到一个页面,显示"本文档已修订。  有关最新版本,请单击此处。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的建议,Samuel。  如果您 将设备的"产品文件夹"页面添加为书签,而不是将可能更改的文档添加为书签,则单击此处的文档链接,您将始终获得最新版本。  通过执行此操作,您还可以轻松地查看新文档(应用手册,设计手册等)是否已添加到有用文档列表中,因此您始终可以看到最新和最佳的信息。  

    此致,

    ~Leonard  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,塞缪尔!

    如果您单击数据表的链接,您可能会注意到,在很短的时间内,浏览器中的地址与最终地址不同。 如果复制此文档而不是最后一个文档,则应始终将您传送到最新的文档。

    Dennis