This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401M:确认TI是否将提供MSP432系列的汽车级

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/618420/msp432p401m-confirm-whether-ti-will-provide-the-automotive-grade-of-msp432-family

部件号:MSP432P401M

TI专家,您好!

请让我确认以下问题。
[问题]
TI是否计划发布MSP432系列的汽车级产品(AEC-Q100)?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    不,目前没有计划发布MSP432系列的汽车级产品。 我已联系团队,了解我们可以分享的未来产品(扩展温度范围,更大内存,外设增加等)。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chirs:

    感谢您的回复。
    我会通知我的客户。 如果您的团队有任何更新,请告诉我。

    此致。
    Kaka