This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6.7641万:使用Arduino读取数据

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/619045/evm430-f67641-read-the-data-using-arduino

部件号:EVM430-F6.7641万

我计划将此产品用作能源分析仪。 我需要知道我是否可以使用Arduino读取RS-232端口中的数据,或者是否应该使用PC读取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS-232 电压电平(介于−3/+3 V和−12/+12 V之间)和Arduino引脚的电压电平(通常为0/5 V)不兼容。

    您可以使用带有RS-232端口的PC,但Arduino还提供RS-232屏蔽。