This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047固件缺少源代码

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/618928/evm430-fr6047-missing-source-code-for-evm430-fr6047-firmware

部件号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他部件: MSP-ultrso-desce-center

在哪里可以找到预加载到EVM430-FR6047评估板的固件的源代码?

链接到评估板 EVM430-FR6047:

http://www.ti.com/tool/evm430-fr6047

以下用户指南中对源代码进行了非常详细的描述:

http://www.ti.com/lit/ug/slau732/slau732.pdf

,但没有对源代码的引用,是否有URL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信您正在寻找MSP-ultrus-desce-center,请下载并评估此资源,如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens,您好!

    Ryan是正确的,更具体地说,您需要下载 MSP-USSSWLIB 

    该链接包括对最新版本的库(包括应用程序示例)和PC GUI的访问。

    此致,

    Luis R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复,这确实是IT所寻求的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Luis,Ryan在第一个回复中解决了我的问题,但无论如何,感谢您指定要查找的文件夹。