This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:ADC10问题

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/618775/msp430fr5739-adc10-questions

部件号:MSP430FR5739
主题中讨论的其它部件:LPV521

客户正在查找用户指南中未提供的更多信息

具体问题:

  1. 如果我想使用目前设置为1MHz的器件时钟(不是MODOSC),如何设置ADC时钟。
  2. ADC的运行速度有多慢?
  3. 外部VREF去耦合要求为10uF和0.1uF–您是否有经验了解该值的重要性?
  4. V (R+)= VEREF+缓冲和V (R-)= AVSS与V (R+)= VEREF+和V (R-)= AVSS之间有何区别?
  5. 处于模拟模式时,输入引脚的泄漏程度如何?
  6. 在输入引脚上建议使用哪种LP滤波? 我使用LPV521驾驶它,因此我们需要考虑LVP521可以驾驶什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,劳伦斯!

    Lawrence Wong 说:
    如果我想使用目前设置为1MHz的设备时钟(而不是MODOSC),如何设置ADC时钟。[/QUOT]

    通过ADC10CTL1寄存器中的ADC10SSELx位(位3和4)。

    Lawrence Wong 说:
    ADC运行速度有多慢?[/QUOT]

    为了保持在指定的性能范围内,输入时钟范围可以从450kHz到5.5MHz @ 2V到3.6V的电源电压。

    Lawrence Wong 说:
    外部VREF去耦合要求为10uF和0.1uF–您是否有经验表明该值有多重要?[/QUOT]

    如果厂家推荐,我不会考虑改变。 在这种情况下,至少不会降低值。

    Lawrence Wong 说:
    V (R+)= VEREF+缓冲和V (R-)= AVSS以及V (R+)= VEREF+和V (R-)= AVSS之间有何区别?[/QUOT]

    数据表或用户指南中没有更多详细信息-与非缓冲模式相比,我希望外部参考输入的输入电流更低。 例如,如果参考输入由分压器而非活动参考提供。 但我找不到任何相关信息-也许其他人可以回答这个问题? 缓冲参考的唯一功能是可用于MSP430内其他电路的内部参考。

    Lawrence Wong 说:
    当输入引脚处于模拟模式时,其泄漏程度如何?[/QUOT]

    内部多路复用器的给定输入阻抗最大为36k。

    在输入引脚上建议使用哪种LP过滤? 我使用 LPV521驾驶它,因此我们需要考虑LVP521可以驱动什么。

    此处使用简单的RC低通滤波器就足够了。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹尼斯回答得很好! “VEREF+缓冲”是指通过内部参考缓冲器将外部参考电压缓冲至1.5 电平(内部参考电压VREF /2/ 2.5 V)。 这与使用VEREF+的全输入电压电平作为引脚输入相比。 您也可以参阅《用户指南》的图16-1。

    劳伦斯,如果您有任何后续问题,请告知我们。

    此致,
    Ryan