This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP-FET:较新的MSP-FET设备在Linux下无法正常工作

Guru**** 2194580 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430-FLASHER, MSPDS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617203/linux-msp-fet-newer-msp-fet-devices-not-working-under-linux

部件号:MSP-FET
主题中讨论的其他部件: MSP430-FasherMSP-FasherMSPDS

工具/软件:Linux

我的问题与 此帖子相关。 较新的MSP-FET设备似乎在Linux下无法正常工作。 我们订购了新的MSP-FET器件(序列号以17开头,以W结尾)。

在Linux (Lubuntu 15.10 VCC)中,使用 MSP430-Flasher 1.3 v 8时,我们收到错误“无法设置设备VCC”(与参考的文章中描述的症状相同)。

已将MSP430-Flasher更新为v 1.3 Tm15,并从驱动程序文件夹运行了msp430uif_install.sh脚本,但仍收到相同的错误(无法设置设备VCC)。  

请注意,旧的MSP-FET在具有MSP430-Flaser 1.3 v.15的Linux中仍然可以工作。

有趣的是,我在Windows下发现了以下内容

新的MSP-FET:使用MSP430-Flaser 1.3 v.8:收到“无法设置器件VCC”错误(如预期)

新的MSP-FET:使用MSP430-Flasher 1.3 vTm15工作正常(如预期)

旧的MSP-FET:使用MSP430-Flasher 1.3 v 8工作正常(如预期)

旧的MSP-FET:使用MSP430-Flaser 1.3 v.15提示进行固件升级(在Linux中未执行此操作)。 我说"不"是因为担心这样做会阻止它在Linux下工作,然后收到"无法设置设备VCC"错误。

我希望能够在任何一种操作系统下使用任何一种器件,但至少,新的MSP-FET应该与Linux下的新MSP430-Flasher配合使用。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    非常感谢您的详细帖子。 让我向我们的工具团队提出这个问题。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    了解MSP调试堆栈(DS)的哪个版本正与MSP-Flasher 1.3 .15一起使用,将会很有帮助。 在shell中,导航到MSP-Flaser 1.3 .................15文件夹,键入以下命令,并共享返回的内容。

    $字符串libmsp430-so | grep MSPDS

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James,感谢您回复我。 以下是返回的内容。

    _MSPDS_VERSION_ 3.10 .1.000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    感谢您提供此信息。 我已将其转发给我们的工具团队,他们想知道MSP-Flasher是否正在使用正确的'libmsp430-so'文件。 可能使用了MSP-Flasher文件夹之外的另一个文件。

    因此,让我们尝试以下步骤。

    1.在shell中,导航到MSP-Flasher文件夹并执行以下命令。 这应使可执行文件在搜索'libmsp430-sa'文件时首先查找当前文件夹。

    $导出LD_LIBRARY_PATH=。

    2.然后,运行MSP-Flasher可执行文件。

    请告诉我这是否解决了问题。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 这解决了问题。 谢谢你。

    它使用的是/usr/lib/中libmsp430-so的旧副本

    再次感谢,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常棒! 我很高兴它被修复了。 我会告诉我们的工具团队。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序