This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5132:MSP430f5137的最佳电源接通复位电路?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/618554/ccs-msp430f5132-best-power-on-reset-circuit-for-msp430f5137

部件号:MSP430F5132

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

请建议msp430f5137的电源复位电路

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yedukondalu您好!

    MSP430F5132已包括一个具有电源电压监控(SVS/M)和电压断开(BOR)的灵活电源管理模块(PMM),只要您保持470 nF的VCORE电容和大于10的DVCC/VCORE电容器比率(即 DVCC电容大于4.7 UF),那么您的设计应该完全能够处理重置条件下的电源。 如果您的系统频率超过12 MHz,请确保相应地增加PMMCOREVx设置。

    此致,
    Ryan