This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP430F4793:MSP430F4793

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615625/starterware-msp430f4793-msp430f4793

部件号:MSP430F4793

工具/软件:Starterware

如图所示,您能告诉我低于40℃至85℃的温度是指工作温度吗?还是环境温度允许工作?我的客户在85℃高温箱测试中不起作用,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京刚,

    这是存储温度,而不是操作温度。 您可以在设备数据表中找到工作的自由空气温度范围。

    您能否分享更多有关该主板在高温箱测试中如何"不工作"的信息? 设备重置,出现问题时工作正常,设备停止或出现其它问题?

    高温下的功能与PCB板设计和制造有关。 以及您使用的在不同温度下具有不同性能的指定外围设备。 请在器件数据表中查找每个外设的温度影响的详细数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,京刚,

    您的问题是否已得到解答? 我有几天没有听到您的消息,因此我将关闭我们跟踪列表中的此线程。 当您回来时,您也可以在此处回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Wei:

            非常感谢!我的问题的答案以及当前对该项目的关注;目前,我们和我们的客户仍在测试和分析该问题。 我们怀疑32.768 kHz晶体振动可能存在问题。