This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR6989:有关Driverlib的newbie问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDRIVERLIB, MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/618119/ccs-msp-exp430fr6989-newbie-question-about-driverlib

部件号:MSP-EXP430FR6989
主题中讨论的其他部件:MSPDRIVERLIBMSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

晚上好,我要学习MSP_Design_Workshop,在第3章中,我需要使用Driverlib来启动实验。 我下载了此“MSPDRIVERLIB:用于MSP430器件的DriverLib”。 当我尝试将MSP430ware DriverLib库导入到我的项目时,找不到用于我的Launchboard (EXP430FR6989)的系列。 我只找到以下内容:

MSP

5xx_6xx

2xx_4xx

57XX

5xx_6xx

30i2xx

之前的任何系列是否与我的兼容? 如果不能,有人可以向我建议解决方案吗? 我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Giorgio,

    您列出了5xx_6xx两次,但其中一个应该是FR5xx_6xx (同样适用于57xx和2xx_4xx,它们应该具有FR前缀),这是您需要用于MSP-EXP430FR6989 LaunchPad的DriverLib版本。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨Ryan,感谢您的响应,我认为驱动程序必须是一个驱动程序,因为我在MSP430手册的示例中看到了它。 由于某种原因,在将其导入到我的项目并按下“生成”后,控制台将显示3个错误。 我非常确信它们是简单的位置错误,因为当我使用Driverlib源执行空项目时,而不是使用main.c执行空项目时,我的代码运行正常。 可能是因为我的Driverlib位于我的桌面,而不是磁盘C,因为我的CCS7? 我猜如果我想使用其他库,我将来会遇到问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要确保driverlib文件夹位于其中一个MSP430编译器的“包括选项”搜索路径中。 您可以通过将driverlib文件夹移至适当的目录或将当前目录添加到包含路径来执行此操作。 通过使用DriverLib创建空项目,您可以完全避免此问题,因为“项目选项”将预先包含库。

    此致,
    Ryan