This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP-Gang:MSP-Gang编程器是否通过Hyper Terminal发送cmd RS232?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617929/starterware-msp-gang-msp-gang-programmer-send-cmd-rs232-via-hyper-terminal

部件号:MSP-Gang

工具/软件:Starterware

MSP-Gang编程器是否通过Hyper终端发送cmd RS232? 什么剂量命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chawana,

    您使用的是哪种设备?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lali,

     

    设备配置,需要您通过(超级终端) RS232发送命令,如发送内容和开始编程。

    设备 MPS430FR6972

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样的MSP闪光灯仅用于MSP-Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chawana,
    我要将此线程转到MSP430论坛以获得帮助。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lail

    现在我订购了4个数量(MSP-Gang编程器),但仍然无法通过  RS232接口使用控制发送命令。

    我不确定是否可以通过RS232发送此发送命令? 请建议并 希望您能为我提供最佳解决方案。同样感谢您使用某些工具或BAT文件MSPFlasher。