Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739
尊敬的各位:
安装了50k个部件后,我们在MSP430FR5739的电源上出现了奇怪的行为
该应用是一种照明控制电源,通过一条1-10线路供电,该线路来自交流直流电源,用作一系列LED的电流发生器。
交流-直流只能提供少量电流(大约100-150uA),从而在PCBA上的电容器上产生一个斜坡。
从0到10 V,大约需要1秒钟。
微处理器在通电时的电流消耗达到峰值。 在开发过程中,使用了大量时间来查找合适的顺序和设置,以便降低此峰值。
在2500个插件中,当电压上升的Vcc引脚上的电压上升时,电压开始消耗太多,使交流-直流找到大约为1.6 -1.8V的平衡。 很显然,这项工作还没有开始。
当我们发现一个“有缺陷的主板”时,如果我们将微处理器移到另一个主板上,则可能会出现缺陷,
已连接到电源
因此:
1. MSP430FR5739 RHA 40引脚通电时,哪些是起始电流?
2,在生产过程中,我们可以预期此参数会有哪些变化?
3.是否有已知的错误会导致"异常"吸收
4.如何方便地设置编译器?
5.请您支持我们,以便为初始指令找到一个理想的顺序,使其在开机时的峰值功耗尽可能低?
6.以批次NR成分突出显示行为"似乎":
[)>06P1PMSP430FR5739IRHAR6P2PJQ2500V00333171T4347111ZD74WTKYD163631T6793173CL620LDM621LUSA22LQAB23LPHLEG43Z3 /2500 / 260C33.3171万 260C /434.7111万 / 168HR16.3631万 168HR;679.3173万;//;10.1616万L15187K</s>1.5187万
7.消费的增长似乎与微观有关。 更换微电脑后,"异常"消费卡恢复为常见行为。 更换的微电脑取代了重新安装的主板上的异常消耗。
八,迄今生产的5万件,如何与我们现在发现的问题共存?
9.电子噪音可能会使微电脑处于上述情况。
10.如何连接重置。 当前PCBA在复位时只有49kOhm上拉电阻,没有电容器接地
11.您是否可以建议使用PMIC,能够产生2.04V电压的低压降来为微电阻高达15V且最小静态电流为几uA的电流供电? 它还应该有一个显示器电路,能够仅在输入电压超过2.1V时启用它,可能需要精确监测输入电压,以便仅在电压超过2.1Vdc时启用其输出
此致