This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:单相3线电表参考设计

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/614573/msp430f6736-the-single-phase-3-wires-electricity-meter-reference-design

部件号:MSP430F6736

尊敬的专家

我们是否有单相3线(+110/接地/-110)电表参考设计?

我找到了这个参考设计,但它是单相2导线。

www.ti.com/.../TIDM-SINGLEPHASEMETER

感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jefferey:

    我搜索了用于F6736的TI设计,但却找不到任何用于单相3线(+110/地线/-110)电表参考设计的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Wei

    因此,如果客户想要设计单相3线电表,您有什么建议吗?
    可以修改哪个参考设计来实现此功能?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jefferey:

    我将根据客户的要求检查我们的计量参考设计。 但是,您能否告诉我客户选择哪种设备? F6736或尚未选择?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffery:

    我的问题如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Wei

    客户计划使用F6736。  

    实际上,他们以前曾使用F6736来测量单相单线电表。

    那么,您对如何设计单相3线电表有什么意见吗?

    谢谢你。