This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:工厂测试设备建议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/615654/msp430fr2633-factory-testing-equipment-suggestion

部件号:MSP430FR2633

尊敬的Champ:

客户在其产品中使用MSP430FR2633容量接触。 他的设计中有轮子和按钮。 客户要求TI建议如何为Capacity Touch设置工厂测试。 您能提供建议吗? 谢谢。

此致,

Jeffery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffery:

    正如电子邮件中所述,可使用电容器作为手指连接接地的铜芯来测试触控性能。 但我在工厂测试方面没有更多的经验。

    我会委派专家与您分享更多有关测试方法的经验。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Jeffery:

     
    工厂测试设置没有标准,因为我们看到的是,每个客户根据其要求可能有不同的测试设置。
     
    对于按钮,我们建议使用一个自动化系统,通过将导电油缸作为人体手指探头连接到地面来模拟触感。 根据目标用户,您应该具有不同大小的导电圆柱,以模拟不同大小的人体手指。 触摸区域是影响感测测量的区域,而不是影响触摸压力。 您应该寻找的是不需要的触控事件和错过的触控事件。
     
    对于车轮,我们还建议使用带有模拟人体手指探头的自动化系统。  您可以使用与车轮形状相同的夹具来引导手指探头跟踪车轮区域。  您需要的是所需的分辨率和线性化。
     
    同样,测试标准取决于客户的最终产品和用例。
     
    如果您有任何疑问,请告知我们。
     
    谢谢!
    Yiding
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffery:

    您的问题是否已得到解答? 我有几天没有听到您的消息,因此我将关闭我们跟踪列表中的此线程。 当您回来时,您也可以在此处回复。