主题中讨论的其他部件: Energia
您好,很抱歉,如果问题很基本,但我是微控制器的新手。 我已将以下简单的一个加载到msp430g2553中:
#include <MSP40.0.h>/*
main.c
*/
int main(void)//主程序
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止监视计时器
P1DIR |= BIT0 + BIT4;
P1OUT |= BIT0 + BIT4;
//P1REN |= BIT0;
while (1)
{}
}
当我测量启动板上的WFP 1.0 和1.4 的电压时,电压大约为3.5伏。
当我将微控制器连接到试验电路板并通过3.5 V电源供电时,在WFP 1.0 和WFP 1.4 上测得的电压值大约为2.7V。 价值的差异是什么? 提前感谢。
此致,
弗兰·马丁