This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438A:MSP430F5438A

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSPDRIVERLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617906/ccs-msp430f5438a-msp430f5438a

部件号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他部件: MSPDRIVERLIB

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我是MSP430的新用户,我想知道是否有人已经将MSP430时钟与PC时钟同步。

我的意思是,在具有MSP430的应用中,是否可以从 PC时钟同步MSP430时间和日期参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Fabio!

    我最初认为您指的是处理器的时钟...但您指的是时间-当然,您可以为PC编写一个小应用程序,它可以按固定的时间间隔(如每小时)通过RS232/UART将日期和时间发送到MSP430,以保持两者同步。 MSP将有自己的时钟运行,必要时可调整时间。 您可以使用各种程序来编写应用程序。 例如,一个简单易用(但可能不是最好的)的程序可以是Visual Basic。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,
    谢谢,我将了解如何执行此操作。
    我开始使用MSP430启动板以及它如何与计算机进行通信。
    我已经能够通过UART发送数据,并且正在研究如何使MSP430向计算机发送请求以接收时间数据。
    其目的是使用连接到将收集测量数据的设备的MSP430F5438A启动板,计算机的时间数据对于同步信息非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在创建商业产品,与PC通信的唯一实际方法是USB或通过互联网的WLAN。

    还是一次性的? MSP-EXP430F5438板具有单独的USB/串行接口芯片,该芯片连接到MSP的USI_A1 UART。 (MSP430F5438A网页包含示例程序,用于说明如何使用USI_A0 UART,MSPDRIVERLIB封装也包含示例。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens Ladish

    是的,我使用USB端口与计算机通信,但我不是在创建商业产品,而是研究如何使用MSP430在两个器件和计算机之间发送数据。 在这种情况下,我需要同步设备和计算机。 这就是我尝试与计算机时钟时间同步的原因。
    我检查了一些示例,但没有一个示例显示如何从计算机的时钟时间获取数据。
    我正在检查其他示例以找到任何解决方案。
    感谢您的评论。