您好! 我正在使用带有 MSP-EXP432P401R 修订版2.1 启动板的燃油箱MKII电池充电包插件模块以及MSP432 Simplelink SDK 1.40 .1.00 (bootxl_batpakmki_felaugau_MSP_EXP432P401R_nortos_CCS)的示例。
我注意到,当第一次运行示例时,它不会读取荷电状态和剩余容量(显示为0 % 和0 mAh)。 所有其他参数均可正常读取。 以下是重现该问题的步骤:
1.将电池连接至插入式模块;
2.将插件模块连接至启动板;
3.断开启动板上的3V3和5V跳线;
4.将USB连接线连接至Launchpad;
5.打开电池组。
6.编程并运行示例。
发生这种情况时,如果我停止该程序并重新启动,则会显示“OK (确定)”。
是否有人可以重现该问题? 我的硬件是否有问题,还是与软件相关的问题?