This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430时钟和时钟相关信号生成

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/618097/msp430-clock-and-clock-dependent-signal-generation

主题中讨论的其他部件:Energia

您好,

我正在尝试使用MSP430从下图复制MCLK和TSAMP信号。 遗憾的是,软件从未成为我的强套。 我遇到的问题是,我需要生成MCLK在32 MHz工作的时钟信号,大约每8个时钟信号上,我需要生成TSAMP信号。 我不确定如何在每个时钟周期的第8个迭代上触发TSAMP信号。  我也希望能在Energia中简单地做这个脚本。 我们非常感谢您提供的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    遗憾的是,MSP430器件仅支持24 MHz的最大MCLK速度。 您还需要一个计时器PWM来控制TSAMP信号,这进一步限制了您的时钟功能。  Energia没有任何好处,因为您需要精确的寄存器控制,而不是高级API。

    此致,
    Ryan