This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:MSP430G2553和ILI9341

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-GRLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/617884/ccs-msp430g2553-msp430g2553-and-ili9341

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件: MSP-GRLIB

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我使用的是MSP430G2553和Mikroelektronic LCD 320 x 240,通信是SPI和ILI9341库。 我按照数据表中提到的命令,它以potrait模式显示数据。 通过在内存访问控制(36h)中选择MV =1 (行/列交换),LCD已更改为横向,但LCD宽度一直工作到240 (240到320无,请参见随附的图片)。 我选择了液晶显示器背景黑色,水平显示黑色多达240。 请告诉我如何在LCD 320 x 240中访问全像素。 谢谢。


#define lcd_width 320
#define lcd_height 240


set_instruction (0,0x01);//软件重置
__DELAY周期(5);
set_instruction(0, 0x28);//显示关闭
//------------------
set_instruction(0, 0xcf);
set_instruction(1,0x00);
set_instruction(1,0x83);
set_instruction(1,0x30);

set_instruction(0, 0xED);
set_instruction(1,0x64);
set_instruction(1,0x03);
set_instruction(1,0x12);
set_instruction(1,0x81);

set_instruction(0, 0xe8);
set_instruction(1,0x85);
set_instruction(1,0x01);
set_instruction(1,0x79);

set_instruction(0, 0xcb);
set_instruction(1,0x39);
set_instruction(1,0x2C);
set_instruction(1,0x00);
set_instruction(1,0x34);
set_instruction(1,0x02);

set_instruction(0, 0xf7);
set_instruction(1,0x20);

set_instruction(0),0xEA;
set_instruction(1,0x00);
set_instruction(1,0x00);


//----------- 电源控制---------------------------
set_instruction(0, 0xc0);//电源控制
set_instruction(1,0x26);

set_instruction(0, 0xc1);//电源控制
set_instruction(1,0x11);
//----------- VCOM --- write_cmd(0xc5);//VCOM控件
set_instruction(0, 0xc5);//电源控制
set_instruction(1,0x35);//35
set_instruction (1,0x3e);//3E

set_instruction(0);//VCOM控件
set_instruction (1,0xbe);// 0x94

//----------- 内存访问控制---------------------------
set_instruction (0,0x36);//内存访问控制
set_instruction (1,0x28);// mv =1 Landscape

set_instruction(0, 0x3a);//像素格式集
set_instruction(1,0x55);//16位/pixel

//----------- 帧速率---------------------------
set_instruction(0, 0xb1);//帧速率
set_instruction(1,0x00);
set_instruction(1,0x1B);//70

//----------- 伽马--------
set_instruction (0,0xf2);// 3Gamma函数禁用
set_instruction(1,0x08);

set_instruction(0, 0x26);
set_instruction(1,0x01);// gamma set 4 gamma curve 01/02/04/08

set_instruction(0, 0xE0);//正gamma校正
set_instruction(1),0x1f;
set_instruction(1),0x1a;
set_instruction(1,0x18);
set_instruction(1),0x0a;
set_instruction(1,0x0F);
set_instruction(1,0x06);
set_instruction(1,0x45);
set_instruction(1,0x87);
set_instruction(1,0x32);
set_instruction(1),0x0a;
set_instruction(1,0x07);
set_instruction(1,0x02);
set_instruction(1,0x07);
set_instruction(1,0x05);
set_instruction(1,0x00);

set_instruction(0, 0xE1);//negamma校正
set_instruction(1,0x00);
set_instruction(1,0x25);
set_instruction(1,0x27);
set_instruction(1,0x05);
set_instruction(1,0x10);
set_instruction(1,0x09);
set_instruction(1),0x3a;
set_instruction(1,0x78);
set_instruction(1),0x4d;
set_instruction(1,0x05);
set_instruction(1,0x18);
set_instruction(1),0x0d;
set_instruction(1,0x38);
set_instruction(1),0x3a;
set_instruction(1),0x1f;

//----------- DDRAM --------
set_instruction(0, 0x2a);//列集
set_instruction(1,0x00);
set_instruction(1,0x00);
set_instruction(1),0xEF;

set_instruction(0, 0x2b);//页面地址集
set_instruction(1,0x00);
set_instruction(1,0x00);
set_instruction(1,0x01);
set_instruction(1,0x3F);

// set_instruction (0,0x34);//撕裂效应关闭
//set_instruction (0,0x35);//上的撕裂效应

// set_instruction(0);//显示反转
//set_instruction (1,0x00);

set_instruction(0, 0xb7);//输入模式设置
set_instruction(1,0x07);
//----------- 显示-----------------------
set_instruction(0, 0xb6);//显示功能控制
set_instruction(1),0x0a;
set_instruction(1,0x82);
set_instruction(1,0x27);
set_instruction(1,0x00);

set_instruction(0, 0x11);//睡眠输出
__DELAY周期(100);
set_instruction(0, 0x29);//显示打开
__DELAY周期(100);
set_instruction(0);//内存写入
Fill显示屏(LCD宽度,LCD高度,C黑色);


draW_STRING (0,0,"Hello World",0xF800,Transp,0,0);   

upload_2017-8-12_14-40-42.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MMohammed您好!

    如果看一下问题是如何出在LCD上而不是MCU上,那么MSP430论坛可能不会提供太多支持。 我们确实提供了MSP-GRLIB库,但这些示例特定于Kentec QVGA LCD和SSD2119驱动程序。 我建议您继续浏览数据表,以了解需要进行哪些其他更改。 还有几个社区项目,你可以参考(使用正确的谷歌搜索词).进一步的帮助.

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在fill显示()调用中反转..宽度和..高度的顺序。

    和/或

    在draW_STRING()中将0,0更改为22.022万 或其它,看看会发生什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

             感谢您的回复。 我尝试交换宽度和高度值,但仍然不起作用。  

    谢谢。